This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:天线配置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1370857/awr1843boost-antenna-configuration

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843

工具与软件:

您好!

我可以使用 mmWave Studio 工具配置1Tx4Rx 启用、

我正在研究稀疏 ULA ,现在我把4RX 命名为 Rx0 ,Rx1,Rx2和 Rx3。

因此、 我需要了解是否可以配置 Rx0和 Rx3启用 、以便于获得1Tx 和2RX 的配置。   

TI 的 AWR1843是否支持此模式?  

此致、

温班山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、AWR1843器件支持这些配置。 配置这些设置、如下所示。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。  

    我可以 同时配置 tx0、tx1和 tx2?

    它对 TDM 模式中支持的 tx0和 tx1进行采样,但不能同时对三个 txs 进行采样。

    此致、

    温本山  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上面的选项卡中、可以启用所有3个 Tx。 此配置将仅启用/禁用相应的 Tx 和 Rx。  

    在那里执行线性调频脉冲和配置文件设置时、必须确保没有两个 Tx 传输同时进行。 全部三个传感器都可以在不同的时间间隔内发射线性调频脉冲、但不能同时发射、这是 TDM 的要求。  

    谢谢。

    Pradipta.