请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM、 AWR1843
工具与软件:
您好...、
我们正在开发基于 AWR1843BOOST 的定制电路板。 IC 是 AWR1843QAGABL、我们要保持的电源 IC 是 PMIC (LP87524JRNFRQ1)。
我们没有使用任何 XDS 微控制器、而是为 DCA1000EVM 保留60引脚连接器、因此 LP87524JRNFRQ1的 SDA 和 SCL 引脚应仅连接到60引脚连接器 我们还把它连接到 AWR IC…
此外、 由于我们没有为 PMIC 使用任何外部时钟、因此我们可以使 LP87524JRNFRQ1的 CLKIN 引脚保持悬空。
谢谢