This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:基于 AWR1843BOOST 的定制板中的 LP87524JRNFRQ1

Guru**** 2577335 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1371356/awr1843boost-lp87524jrnfrq1-in-awr1843boost-based-custom-board

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVMAWR1843

工具与软件:

您好...、

我们正在开发基于 AWR1843BOOST 的定制电路板。 IC 是 AWR1843QAGABL、我们要保持的电源 IC 是 PMIC (LP87524JRNFRQ1)。  

我们没有使用任何 XDS 微控制器、而是为 DCA1000EVM 保留60引脚连接器、因此  LP87524JRNFRQ1的 SDA 和 SCL 引脚应仅连接到60引脚连接器 我们还把它连接到 AWR IC…

此外、 由于我们没有为 PMIC 使用任何外部时钟、因此我们可以使 LP87524JRNFRQ1的 CLKIN 引脚保持悬空。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该将 I2C 总线连接到 AWR 引脚。 如果要更改任何 PMIC 设置(启用 SSC 等)、这将允许 AWR 控制 PMIC。

    数据表提到如果未使用 CLKIN、应该将其连接到 GND。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、PMIC 可以正常工作? 我的意思是、默认情况下、它将为 AWR1843 IC 提供所有必需的排序...