This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:目前正在使用 MRR 波束形成演示通过 IWR1843雷达测量远处目标。 如何修改代码以提高测距分辨率?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1370837/iwr1843-i-m-currently-using-the-mrr-beamforming-demo-to-measure-distant-targets-with-an-iwr1843-radar-how-can-i-modify-the-code-to-improve-the-ranging-resolution

器件型号:IWR1843

工具与软件:

雷达的应用场景在100m 以内、我希望雷达测量的距离足够远、并且分辨率尽可能小(厘米级)。 可以通过修改线性调频脉冲参数来实现这一点吗? 我在手册中发现 MRR 分辨率为0.7米、该数据是如何获得的?

我已经了解到距离分辨率公式是 res=2Rres=2Bc , B 不是固定在4 GHz? 感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道修改线性调频脉冲配置可以提高距离分辨率。 在 MRR 示例中、只需修改线性调频脉冲配置就可以实现所需的效果吗?

    我做了以下设计:

    • 起始频率:77.175776GHz
    • 空闲时间:7 µs
    • Tx 开始时间:1 µs
    • ADC 开始时间:4.8 µs
    • 斜坡结束时间:44.78 µs
    • 斜率:36.62 MHz /μ µs
    • ADC 样本:1024
    • 采样速率:25MSPS
    • ADC 采样时间:40.96 µs
    • 线性调频脉冲时间(TC):51.78 µs
    • 带宽:1.4999552GHz

    这种配置能否实现距离分辨率方面的预期结果?

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Henrry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该演示提供了最佳的性能。 无法对其进行进一步优化。  

    您的理解是不正确的。 B 根据线性调频脉冲斜率和持续时间计算得出。 该错误不是固定的

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Cesar

    我希望使用 IWR1843实现远距离测距(10m~100m)、并实现厘米级精度、同时优先考虑精度。

    问题1:

    我可以用 MRR 代码实现这一点吗? 我还研究了 LEVEL_SENSING 演示。 Zoom 能够解决这一问题吗?

    问题2:

    如果我使用 LEVEL_SENSING 演示、我可以将天线配置更改为三路发射和四路接收(3T4R)吗? 如果是、可以实现的最大测量距离和精度是多少?

    我需要 TI 的技术支持。

    此致。

    Henrry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这种性能无法通过 MRR 演示实现。  

    液位传感演示支持1Tx/1RX。 无法针对3T4R 对其进行更新。

    您似乎无法使用可用的传感器和演示来实现这一性能。

    谢谢你

    Cesar