工具与软件:
雷达的应用场景在100m 以内、我希望雷达测量的距离足够远、并且分辨率尽可能小(厘米级)。 可以通过修改线性调频脉冲参数来实现这一点吗? 我在手册中发现 MRR 分辨率为0.7米、该数据是如何获得的?
我已经了解到距离分辨率公式是 res=2Rres=2Bc , B 不是固定在4 GHz? 感谢您的澄清。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我知道修改线性调频脉冲配置可以提高距离分辨率。 在 MRR 示例中、只需修改线性调频脉冲配置就可以实现所需的效果吗?
我做了以下设计:
这种配置能否实现距离分辨率方面的预期结果?
非常感谢您的帮助!
此致、
Henrry
您好、
Cesar
我希望使用 IWR1843实现远距离测距(10m~100m)、并实现厘米级精度、同时优先考虑精度。
我可以用 MRR 代码实现这一点吗? 我还研究了 LEVEL_SENSING 演示。 Zoom 能够解决这一问题吗?
如果我使用 LEVEL_SENSING 演示、我可以将天线配置更改为三路发射和四路接收(3T4R)吗? 如果是、可以实现的最大测量距离和精度是多少?
我需要 TI 的技术支持。
此致。
Henrry