工具与软件:
您好!
如何仅在 AWRL6432上打开/关闭发送和接收射频?
我们的客户需要通过 I2C 命令打开/关闭射频。 我可以使用 CLI_MMWaveSensorStop ()和 CLI_MMWaveSensorStart ()吗?
BR、
TaeHeon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TaeHeon:
该实验的用例是什么?
CLI_MMWaveSensorStop 和 CLI_MMWaveSensorStart 将打开/关闭整个射频系统。
您应该能够通过在下面的 channelCfg 中对不同的值进行编程来开启/关闭 TX 通道。 但当所有射频 TX 通道都关闭时、SDK 演示可能不支持。
此 channelCfg 中的设置稍后将用于函数调用 RL_fecssRfPwrOnOff、用于打开/关闭射频系统的不同部分。
请告诉我这是否有帮助。
此致!
Zigang
大家好、Taeheon:
请更具体地说明要求。
到目前为止、我听到的是:
1) 1)系统使用某种线性调频脉冲配置运行 SDK 演示、并且 lowPowerCfg 设置为1。
2) 2)当它运行时、客户希望能够发送 I2C 命令以打开/关闭射频通道
我不确定的是器件接收到该 RF 关闭命令后
1) 1)器件是否需要关闭整个射频子系统、或者直接关闭 TX 通道?
2)目标软件在 RF 关闭期间应执行的操作。 您始终处于或进入低功耗模式?
3) 3)响应时间要求是多少?
然后、当发送 RF ON 命令时、
1)是否假设器件恢复到之前的线性调频脉冲配置?
2)目标软件要做什么? 从低功耗模式唤醒?
3) 3)响应时间要求是多少?
此致!
Zigang
尊敬的 Zigang:
以下是我对你提出的问题的答复。
1) 1)器件是否需要关闭整个射频子系统、或者直接关闭 TX 通道?
=>关闭整个射频子系统
2)目标软件在 RF 关闭期间应执行的操作。 您始终处于或进入低功耗模式?
==>>只需关闭射频子系统
3) 3)响应时间要求是多少?
然后、当发送 RF ON 命令时、
1)是否假设器件恢复到之前的线性调频脉冲配置?
==>>设备应返回以前的配置。
2)目标软件要做什么? 从低功耗模式唤醒?
=>低功耗模式打开射频子系统
3) 3)响应时间要求是多少?
还没有做出决定。
此致、
Taeheon
大家好、Taeheon:
在当前的深度睡眠模式下、器件将无法通过任何接口(包括 I2C 或 UART/SPI 命令)唤醒。 可以将电源管理配置为低功耗深度睡眠状态 (LPDS)以外的空闲模式状态、因此仍可以响应 I2C 接口。
您可以在以下 SDK L 用户指南页面中找到一些有关电源管理的信息(需要先下载 SDK)
File:///C/C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/docs/api_guide_xwrL64xx/DRIVERS_POWER_PAGE.html
请告诉我们这是否有帮助。
此致!
Zigang