This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如何打开/关闭射频

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1365902/awrl6432-how-to-turn-on-off-rf

器件型号:AWRL6432

工具与软件:

您好!

如何仅在 AWRL6432上打开/关闭发送和接收射频?

我们的客户需要通过 I2C 命令打开/关闭射频。 我可以使用 CLI_MMWaveSensorStop ()和 CLI_MMWaveSensorStart ()吗?

BR、

TaeHeon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TaeHeon:

    该实验的用例是什么?   

    CLI_MMWaveSensorStop 和 CLI_MMWaveSensorStart 将打开/关闭整个射频系统。  

    您应该能够通过在下面的 channelCfg 中对不同的值进行编程来开启/关闭 TX 通道。   但当所有射频 TX 通道都关闭时、SDK 演示可能不支持。   

    此 channelCfg 中的设置稍后将用于函数调用 RL_fecssRfPwrOnOff、用于打开/关闭射频系统的不同部分。   

    请告诉我这是否有帮助。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    感谢您的答复。

    我的客户希望即使系统处于低功耗配置模式(采用 LowPowerCfg 1)、也能够使用 I2C 命令打开/关闭所有射频通道。

    在这种情况下、我可以使用  CLI_MMWaveSensorStop 和 CLI_MMWaveSensorStart 函数调用吗?或者如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taeheon:

    请更具体地说明要求。  

    到目前为止、我听到的是:

    1) 1)系统使用某种线性调频脉冲配置运行 SDK 演示、并且 lowPowerCfg 设置为1。

    2) 2)当它运行时、客户希望能够发送 I2C 命令以打开/关闭射频通道

    我不确定的是器件接收到该 RF 关闭命令后  

    1) 1)器件是否需要关闭整个射频子系统、或者直接关闭 TX 通道?

    2)目标软件在 RF 关闭期间应执行的操作。 您始终处于或进入低功耗模式?

    3) 3)响应时间要求是多少?  

    然后、当发送 RF ON 命令时、  

    1)是否假设器件恢复到之前的线性调频脉冲配置?

    2)目标软件要做什么? 从低功耗模式唤醒?

    3) 3)响应时间要求是多少?

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    以下是我对你提出的问题的答复。

    1) 1)器件是否需要关闭整个射频子系统、或者直接关闭 TX 通道?

    =>关闭整个射频子系统

    2)目标软件在 RF 关闭期间应执行的操作。 您始终处于或进入低功耗模式?

    ==>>只需关闭射频子系统

    3) 3)响应时间要求是多少?  

    然后、当发送 RF ON 命令时、  

    1)是否假设器件恢复到之前的线性调频脉冲配置?

    ==>>设备应返回以前的配置。

    2)目标软件要做什么? 从低功耗模式唤醒?

    =>低功耗模式打开射频子系统

    3) 3)响应时间要求是多少?

    还没有做出决定。

    此致、

    Taeheon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taeheon:

    我们在 达拉斯遭遇严重风暴后仍然会出现电力短缺。   请预计会有一些延迟。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望没有什么糟糕的情况。 请稍后回复。

    此致、

    Taeheon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taeheon:

    在当前的深度睡眠模式下、器件将无法通过任何接口(包括 I2C 或 UART/SPI 命令)唤醒。  可以将电源管理配置为低功耗深度睡眠状态 (LPDS)以外的空闲模式状态、因此仍可以响应 I2C 接口。   

    您可以在以下 SDK L 用户指南页面中找到一些有关电源管理的信息(需要先下载 SDK)

    File:///C/C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01/docs/api_guide_xwrL64xx/DRIVERS_POWER_PAGE.html

    请告诉我们这是否有帮助。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以将 LDP 的阈值和 LDP 的总延迟值设置为.syscfg 的99999999个值以将其设置为空闲模式而不是 LPDS?

    我想在 powerManagementTask ()函数中以空闲模式等待通过 I2C 发出的请求、然后在收到 I2C 请求时处理下一帧。 我该如何处理?

    此致、

    Taeheon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taehon:

    ID'怀疑您应该能够在 powerManagementTast 中照常处理 I2C。 必须确保在空闲模式下我们不会禁用或对 I2C 外设进行时钟门控。

    您应该可以这样设置 LPDS 阈值、也可以根据线性调频脉冲参数计算 LPDS 的理论最长时间、并将其设置为略高于该值。

    此致、

    TIM