工具与软件:
您好!
我尝试更改了 SDK5.4.1中的运动检测演示以使用共享存储器、将 APPSS RAM 扩展到640KB、更改 的文件为 linker.cmd、example.syscfg 和 makefile_ccs_bootimage_gen、所有这些都附在下面。 在 CCS 中重新构建并将 bin 烧录到闪存、它可以启动、但一旦加载默认 MotionDetect.cfg、它就会停止、看不到任何输出。 如果只需更改 linker.cmd 将0x480000替换为0x460000、那么它就可以运作良好。 我无法理解错过了哪些更改。
请帮助检查、您可以在 SDK 5.4.0.1中导入默认运动检测演示、替换为以下随附文件、加载默认 MotionDetect.cfg、在 AWRL1432 ES1.0 EVM 上进行测试、以重现问题。
期待你的答复,谢谢。
Andy
e2e.ti.com/.../4456.example.syscfge2e.ti.com/.../4456.linker.cmde2e.ti.com/.../makefile_5F00_ccs_5F00_bootimage_5F00_gen