This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:使用共享存储器时、运动演示无法工作

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1374747/awrl1432-motion-demo-cannot-work-when-using-share-memory

器件型号:AWRL1432

工具与软件:

您好!

我尝试更改了 SDK5.4.1中的运动检测演示以使用共享存储器、将 APPSS RAM 扩展到640KB、更改 的文件为 linker.cmd、example.syscfg 和 makefile_ccs_bootimage_gen、所有这些都附在下面。 在 CCS 中重新构建并将 bin 烧录到闪存、它可以启动、但一旦加载默认 MotionDetect.cfg、它就会停止、看不到任何输出。 如果只需更改 linker.cmd 将0x480000替换为0x460000、那么它就可以运作良好。 我无法理解错过了哪些更改。

请帮助检查、您可以在 SDK 5.4.0.1中导入默认运动检测演示、替换为以下随附文件、加载默认 MotionDetect.cfg、在 AWRL1432 ES1.0 EVM 上进行测试、以重现问题。

期待你的答复,谢谢。

Andy

e2e.ti.com/.../4456.example.syscfge2e.ti.com/.../4456.linker.cmde2e.ti.com/.../makefile_5F00_ccs_5F00_bootimage_5F00_gen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下指南

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通读有关避免共享存储器损坏的部分。

    另请参见以下示例

    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_04_00_01\examples\drivers\sharedmemory