This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:AWRL1432:天線設計

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1370892/awrl1432-awrl1432

器件型号:AWRL1432

工具与软件:

各位專家你好、μ A

再設計AWR1432 KTO的雷達中、遇到天線擺放位置的問題、目前因版空間較小所以TX與RX的間距會很近、不確定是否會影響RX的功率、所以想請教一下TX與RX的擺放是否有一個限制的距離、或是有一個建議的間距、附圖為AWR1432 EVM的擺放間距約15mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RX 和 TX 部分之间的距离没有限制。

    但请确保在仿真中 RX 和 TX 之间的耦合 不会太高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    另一个问题。 当前设计在天线端使用 MIMO 模式 多根天线依次发射。 然而、在测试过程中、使用了 SIMO 模式。 理论上说、单个 TX 和多个 TX 的发射功率应该相似、但测试后、SIMO 的 TX 发射功率几乎比 MIMO 低了一半 dB、所以我想知道原因是什么、或者是否有其他需要注意的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您在 MIMO 中使用的线性调频脉冲模式。 如果您使用 TDM (时分多路复用)、则一次只会有一个 TX 发出线性调频脉冲、因此您可以看到单个 TX 的功率输出。 如果您使用的是 BPM (二进制相位调制)、则两个 TX 会同时发出线性调频脉冲、您可以看到两个 TX 的组合功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耦合器件是否有任何建议值或 EVM 板上的耦合是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要是因為原本如果只設定一隻tx做mimo系統會沒辦法正常運行、所以為了可以正常做動、把tx天線數一樣調成兩支但txenable事實上只開tx1 μ A

    但這樣做會造成功率下降的問題、所以想確認這樣做是否正確、或是有什麼需要注意的 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议 RX-TX 耦合值小于-35dB。 在 EVM 中、该值小于-45db。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 mmWave Studio 中、您可以启用 TXS 并选择 TDM 工作模式、其中每个 TX 天线将交替发出线性调频脉冲、或选择 BPM 模式、其中两个 TX 同时发出线性调频脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KS、

    但当前的情况是、在 TDM 模式下、TX 天线数量调整为2个、但 txenable 仅在 tx1上打开。 这样就应确认单个 Tx1的功率。
    主要原因是要知道这是否正确。 理想情况下、功率不应该会降低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、回答正确。 在 TDM 模式下、一次只会启用一个 Tx、并且您应该能够记录一个 TX 的功率输出。 您是说在 TDM 模式下运行时、看到的功率输出是单个输出的两倍。  

    谢谢!

    Sreedeep