This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1370892/awrl1432-awrl1432
器件型号:AWRL1432工具与软件:
各位專家你好、μ A
再設計AWR1432 KTO的雷達中、遇到天線擺放位置的問題、目前因版空間較小所以TX與RX的間距會很近、不確定是否會影響RX的功率、所以想請教一下TX與RX的擺放是否有一個限制的距離、或是有一個建議的間距、附圖為AWR1432 EVM的擺放間距約15mm。
您好、KS、
但当前的情况是、在 TDM 模式下、TX 天线数量调整为2个、但 txenable 仅在 tx1上打开。 这样就应确认单个 Tx1的功率。
主要原因是要知道这是否正确。 理想情况下、功率不应该会降低
您好、
是的、回答正确。 在 TDM 模式下、一次只会启用一个 Tx、并且您应该能够记录一个 TX 的功率输出。 您是说在 TDM 模式下运行时、看到的功率输出是单个输出的两倍。
谢谢!
Sreedeep