This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170:旋转位置传感器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5110, TMAG5111, TMAG5170, TMAG5273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1376225/tmag5170-rotary-positon-sensors

器件型号:TMAG5170
主题中讨论的其他器件: TMAG5273、TMAG5110 、TMAG5111

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天!  

如果以下器件提供 零功率转弯或具有多个转弯计数功能的位置旋转传感器、请查看这些器件。

TMAG5170

TMAG5110

TMAG5111

TMAG5273

我正在寻找旋转位置传感器。 这意味着读数以角度为单位(最多360度-全转)。 一些传感器能够测量多个匝数、而不仅仅是一个匝(360度)。 我很乐意看到这些。 这些传感器的几何形状通常由 AMR 和 GMR 构成。
该应用程序适用于机箱系统。 线控转向概念车需要一个传感器来跟踪车轮的位置、因为从方向盘到路轮执行器没有物理柱。

 我希望上面的其中一款设备能满足客户的要求。 如果没有、请推荐更合适的器件。  

提前感谢您。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    TMAG5170和 TMAG5273都是3D 线性霍尔效应传感器。 这些器件将测量绝对磁场。  在旋转应用中、它们仅提供绝对的0-360度测量。

    TMAG5110和 TMAG5111是2D 锁存器霍尔效应传感器。  TMAG5110直接在两个输出引脚上输出锁存器的二进制输出。  对于在旋转期间观察到的每个磁极对、有4个步进的输出组合。  对于标准偶极磁体、将有4种状态、但对于20极磁体(10对)、将有40种输出状态。  TMAG5111解码 TMAG5110的正交、并将这些状态转换为类似时钟的单个输出、然后作为第二个输出计算方向。  在这两种情况下、这些器件只能确定从测量点开始时角度的相对变化。

    不过、我们有一个带有低功耗圈数计数器的 AMR 传感器。  此器件是 TMAG6181。  此器件会创建差分正弦和余弦输出、可对这些输出进行采样并在反正切测量中使用。  AMR 传感器将使标准偶极磁体每转产生两个输出周期。  该器件中的圈数计数器是通过集成一个跟踪旋转象限的次级霍尔效应锁存器来实现的。  在低功耗状态下、输出均为高阻态、但圈数计数器将跟踪顺时针和逆时针象限变化。  退出睡眠模式后、该器件将根据旋转圈数的变化来恢复 PWM 圈数计数信号。  在此器件中、匝数会在每个象限变化时递增、因此旋转一整圈会将 PWM 更改4个代码。 在不跟踪圈数计数器的情况下、不可能将45度与225度区分开来、但只要器件保持通电、就应该可以确定绝对角度和发生的匝数。  

    谢谢!

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!  

    非常感谢您提供详细的回答。  

    此致、

    Jonathan