Other Parts Discussed in Thread: TMAG5110, TMAG5111, TMAG5170, TMAG5273
主题中讨论的其他器件: TMAG5273、TMAG5110 、TMAG5111
工具与软件:
尊敬的专家:
美好的一天!
如果以下器件提供 零功率转弯或具有多个转弯计数功能的位置旋转传感器、请查看这些器件。
我正在寻找旋转位置传感器。 这意味着读数以角度为单位(最多360度-全转)。 一些传感器能够测量多个匝数、而不仅仅是一个匝(360度)。 我很乐意看到这些。 这些传感器的几何形状通常由 AMR 和 GMR 构成。
该应用程序适用于机箱系统。 线控转向概念车需要一个传感器来跟踪车轮的位置、因为从方向盘到路轮执行器没有物理柱。
我希望上面的其中一款设备能满足客户的要求。 如果没有、请推荐更合适的器件。
提前感谢您。
此致、
Jonathan