This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
打算通过 python 代码来绘制距离曲线
如何通过 UART 端口将校正后的数据格式从字节转换为浮点格式、如下所示
是否可以 使用简单的伪代码将字节转换为浮点以便绘制曲线?
我已经解析了4096字节的类型2以及尚未知道的数据格式从字节转换为浮点作为实数和图像浮点对
注:相关信息
IWR6843AOP
CCS 831
SDK 3.5.0.4
工业工具箱 V4.12。 0.1
高精度
此致、
Kevin
Kevin 老师、您好!
请在24小时内回复我们。
此致、
Pedrhom
尊敬的 Pedrhom:
对距离曲线的绘制是通过我的 python 代码基于 OOB 实验室数据格式和执行的
我的 pyhton 代码图的结果与所示的 TI 可视化工具相同
但在 Level_Sensing 实验中、数据格式似乎与以前的 OOB 实验数据格式有所不同
以下数据格式是否符合 Level_Sensing 实验室或是否具有其他合适的数据格式
该项目基于、
1.硬件:IWR6843AOP
2. IDE:CCS 831
SDK:SDK 3.5.0.4
4.工具箱:工业工具箱 V4.12。 1.
5.固件实验:Level_Sensing
此致、
Kevin
尊敬的 Kevin:
很抱歉耽误你的时间。 请勿将3个检测到的峰值的格式与距离曲线输出的格式相混淆
检测到的3个峰值以12位积分部分和20位小数部分的格式发送。
但距离曲线仅以浮点格式发送。 因此从 UART、您需要为范围配置文件中的一个点收集4个字节、并根据 IEEE 单精度浮点格式对其进行解码
此致
尊敬的 Pedrhom:
请参阅随附的"rangeProfile-v2_2024_06_03.pdf"文件
我的代码行为似乎与 TI Visualizer 在范围配置文件上的行为并不完全相同
可以有改进方法
此致、
Kevin
e2e.ti.com/.../rangeProfile_2D00_v2_5F00_2024_5F00_06_5F00_03.pdf
您好!
可视化工具将以 dB 为单位表示功率。 由于日志操作由可视化工具执行、因此其外观将更加平滑。
您需要在对数标度中表示距离曲线、而不是直接表示振幅
此致
尊敬的 Pedrhom:
它似乎 代表对数标度中的距离曲线是一种很好的方法
谢谢
Kevin