This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:使用给定的数据格式将2类数据转换为浮点值

Guru**** 2553580 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1362418/iwr6843aopevm-convert-type-2-data-as-float-value-with-given-data-format

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

您好!

打算通过 python 代码来绘制距离曲线

如何通过 UART 端口将校正后的数据格式从字节转换为浮点格式、如下所示  

是否可以 使用简单的伪代码将字节转换为浮点以便绘制曲线?

我已经解析了4096字节的类型2以及尚未知道的数据格式从字节转换为浮点作为实数和图像浮点对

注:相关信息  

IWR6843AOP

CCS 831

SDK 3.5.0.4

工业工具箱 V4.12。 0.1

高精度

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    请在24小时内回复我们。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    对距离曲线的绘制是通过我的 python 代码基于 OOB 实验室数据格式和执行的

    我的 pyhton 代码图的结果与所示的 TI 可视化工具相同  

    但在 Level_Sensing 实验中、数据格式似乎与以前的 OOB 实验数据格式有所不同  

    以下数据格式是否符合  Level_Sensing 实验室或是否具有其他合适的数据格式

    该项目基于、  

    1.硬件:IWR6843AOP

    2. IDE:CCS 831

    SDK:SDK 3.5.0.4

    4.工具箱:工业工具箱 V4.12。 1.

    5.固件实验:Level_Sensing

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何注释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉耽误你的时间。 请勿将3个检测到的峰值的格式与距离曲线输出的格式相混淆

    检测到的3个峰值以12位积分部分和20位小数部分的格式发送。

    但距离曲线仅以浮点格式发送。 因此从 UART、您需要为范围配置文件中的一个点收集4个字节、并根据 IEEE 单精度浮点格式对其进行解码

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    请参阅随附的"rangeProfile-v2_2024_06_03.pdf"文件  

    我的代码行为似乎与 TI Visualizer 在范围配置文件上的行为并不完全相同  

    可以有改进方法  

    此致、

    Kevin

    e2e.ti.com/.../rangeProfile_2D00_v2_5F00_2024_5F00_06_5F00_03.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可视化工具将以 dB 为单位表示功率。 由于日志操作由可视化工具执行、因此其外观将更加平滑。

    您需要在对数标度中表示距离曲线、而不是直接表示振幅

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Pedrhom:

    它似乎 代表对数标度中的距离曲线是一种很好的方法  

    谢谢  

    Kevin