Thread 中讨论的其他器件:Energia、 PGA460
工具与软件:
您好、TI:
我们最初使用 PGA450、但现在我们选择 PGA460用于距离测量应用。 我们正在尝试通过 UART 将 PGA460与 PI4连接起来。 我们已移植 Energia 库、使其与 Ubuntu 操作系统兼容。
我们收到了 PGA460的响应、但接收信息不正确。 此外、距离不会改变、我们始终获得恒定值。
我有以下疑问:
- 我想问、是否有任何方法可以检查与 PGA460进行的 UART 通信的正确性、类似于 Comman 0 它用于测试 PGA450 UART 通信。
- 我们订购了 PGA460 BOOSTXL EVM 进行初始评估、是否需要在开始之前进行闪存?
- 在我们的定制电路板中、我们将使用 PGA460、在我们可以使用固件之前是否必须刷写/更新固件?
都将等待响应。
谢谢、此致、


有关详情、请参阅第7.3.5节"系统诊断"。