请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2544LOPEVM 主题中讨论的其他器件:AWR2544
工具与软件:
您好!
众所周知、远场估算是用2d^2/λ 给出的、其中 D 是最大的天线尺寸。
我想了解如何计算 D
以下是一些可能的选项:
1.从第一个虚拟数组元素到最后一个虚拟数组元素的距离(以方位角表示)。
2.第一个和最后一个发送器之间的距离。
3、发送器与接收器之间的最大距离。
请告诉我上述选项是否正确、以及大小是否取决于 MIMO 或波束形成模式。
虽然我的问题与 AWR2544有关、但我想提供一个一般性答案。
谢谢!
Shlomi