This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:远场计算

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1375267/awr2544lopevm-far-field-calculation

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR2544

工具与软件:

您好!

众所周知、远场估算是用2d^2/λ 给出的、其中 D 是最大的天线尺寸。

我想了解如何计算 D  

以下是一些可能的选项:

1.从第一个虚拟数组元素到最后一个虚拟数组元素的距离(以方位角表示)。
2.第一个和最后一个发送器之间的距离。
3、发送器与接收器之间的最大距离。

请告诉我上述选项是否正确、以及大小是否取决于 MIMO 或波束形成模式。

虽然我的问题与 AWR2544有关、但我想提供一个一般性答案。

谢谢!

Shlomi