请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432BOOST 主题中讨论的其他器件:AWRL6432
工具与软件:
尊敬的 TI:
在 ti\radar_toolbox_2_00_00_06\source\ti\examples\387\chirp_configs 中、Wave_Demo 为5m 和9m。
在 CFG 文件中、 xwrl1432_parking_5m.cfg 和 xwrl1432_parking_9m.cfg 之间的区别是 chirpComnCfg 和 chirpTimingCfg。
这2个参数的时序相关设置、以及如何使用它们定义检测到的距离?
例如、如果我们要检测15m、我们如何设置这2个参数?
您能为我们提供公式或任何文档吗?
我们使用 AWRL6432 EVM 进行测试。