This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:如何定义 MMWAVE_DEMO 项目的检测距离?

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1379603/awrl6432boost-how-to-define-the-detected-distance-for-mmwave_demo-project

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL6432

工具与软件:

尊敬的 TI:

在 ti\radar_toolbox_2_00_00_06\source\ti\examples\387\chirp_configs 中、Wave_Demo 为5m 和9m。

在 CFG 文件中、 xwrl1432_parking_5m.cfg 和 xwrl1432_parking_9m.cfg 之间的区别是 chirpComnCfg 和 chirpTimingCfg。

这2个参数的时序相关设置、以及如何使用它们定义检测到的距离?

例如、如果我们要检测15m、我们如何设置这2个参数?

您能为我们提供公式或任何文档吗?

我们使用 AWRL6432 EVM 进行测试。