This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:将检测到的点云与目标 ID 相关联

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1378179/iwr6843aop-associate-detected-point-clouds-with-target-ids

器件型号:IWR6843AOP

工具与软件:

你好

在3D 人员跟踪演示中、是否有办法将检测到的点云与来自串行输出数据的目标 ID 相关联? 喜欢说每个点都属于哪个目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参见 TLV 类型1011。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.01.07&node=A__ADnbI7zK9bSRgZqeAxprvQ__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST&r=1AslXXD__1.00.00.26

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 为了确保我正确理解:如果点云中有50个点和3个目标 ID、则 TLV 类型1011的长度为50字节、每个字节表示每个相应点的目标 ID (例如、字节[0]显示点0属于哪个目标、字节[1]显示点1属于哪个目标、以此类推)?

    如果某个点不属于任何目标、将使用什么值来指示此点? 它是否类似于0xFF?

    我假设点阵列与 TLV 类型1020 3D 球形压缩点云相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 为了确保我正确理解:如果点云中有50个点和3个目标 ID、则 TLV 类型1011的长度为50字节、每个字节代表每个对应点的目标 ID (例如、字节[0]显示点0属于哪个目标、字节[1]显示点1属于哪个目标、以此类推)?[/QUOT]

    [报价用户 id="507825" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1378179/iwr6843aop-associate-detected-point-clouds-with-target-ids/5267432 #5267432"]

    如果某个点不属于任何目标、将使用什么值来指示此点? 它是否类似于0xFF?

    [报价]

    是的、我认为它是介于250-255之间的某个值、以指示不分配点的不同方式。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan。  TLV 1011中的点顺序是否与 TLV 1020 3D 压缩点云中的顺序相同? 如果是、我们可以将其关联起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 Nathan。  TLV 1011中的点顺序是否与 TLV 1020 3D 压缩点云中的顺序相同? 如果是这样、我们可以关联它们。

    是的、顺序应该相同。

    此致!

    耐特