工具与软件:
您好!
所需的时间
(SDK 版本:mmwave_sdk_03_05_00_04)
.
profileCfg 0 77.3 8 5 47 0 24.4140625 0 512 12500 0 30
profileID 0
startFreqConst = 77.3
idleTimeConst = 8
adcStartTimeConst = 5
RampEndTime = 47
txOutPowerBackoffCode = 0
txPhaseShifter = 0
FreqSlopeConst = 24.4140625
txStartTime = 0
numAdcSamples = 512
digOutSampleRate = 12500
hpfCornerFreq1=0
hpfCornerFreq2=0
rxGain = 30
.
CE EN302264认证中的带外将作为 pic 失败 
我有3个问题
1.当我将开始频率设置为77.3GHz ->为什么我可以从77.15GHz 测量功率?
2.芯片参数中哪种设置因子会影响 频率斜率的上升和下降? (TX 开始时间=0)
3、 有没有其他的实用方法来解决上升频率斜率和下降频率斜率的问题