This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843:带外辐射频谱发射

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1378511/awr1843boost-awr1843-out-of-band-radiated-spectral-emission

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

您好!

所需的时间

(SDK 版本:mmwave_sdk_03_05_00_04)

 .

profileCfg 0 77.3 8 5 47 0 24.4140625 0 512 12500 0 30

profileID 0

startFreqConst = 77.3

idleTimeConst = 8

adcStartTimeConst = 5

RampEndTime = 47

txOutPowerBackoffCode = 0

txPhaseShifter = 0

FreqSlopeConst = 24.4140625

txStartTime = 0

numAdcSamples = 512

digOutSampleRate = 12500

hpfCornerFreq1=0

hpfCornerFreq2=0

rxGain = 30

.

CE EN302264认证中的带外将作为 pic 失败


我有3个问题

1.当我将开始频率设置为77.3GHz ->为什么我可以从77.15GHz 测量功率?
2.芯片参数中哪种设置因子会影响 频率斜率的上升和下降? (TX 开始时间=0)
3、 有没有其他的实用方法来解决上升频率斜率和下降频率斜率的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    很抱歉耽误您的时间、但我们团队的其他人将联系您。

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是由合成器稳定导致的。 在斜坡的开始/结束会出现一些下冲、尤其是宽带宽线性调频脉冲。

    如果增加 TX 开始时间、您应该会看到它有所改善。 我建议从1us TX 开始、然后在需要时进一步增加。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的及时回复。 我们会尝试1us >它确实有用但仍然失败>我们将进一步呼吁更多,看看会发生什么

    我还有2个问题  

    来自1843 EVM 报告
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/7356.12554995_2D00_E2V2-EN-302-264-v2.1.1-AWR1843-Series-Final-Report.pdf

    在测试用例(带外)下、我们可以看到1.3GHz/4GHz BW 模式下的出色结果。
    我想知道线性调频脉冲中的 Idel 时间和 Tx 开始时间分别设置是什么?
    1.3GHz BW 模式
    空闲时间=?
    - Tx 开始时间=?

    4GHz BW 模式
    空闲时间=?
    - Tx 开始时间=?

    2. TI 建议用户使用-23dBc 来获得不同版本的最终结果(1443)
    为什么此建议有效?

    此致、
    Howard Hsu


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我们使用的脚本。 看起来我们通过100 MHz 增加了起始频率以解决问题、但增加 TX 启动时间也应该可行。 您能试一下2us、看看行为如何?

    e2e.ti.com/.../AWR18xx_5F00_4GHz_5F00_Sweep_5F00_profile.luae2e.ti.com/.../AWR18xx_5F00_1300MHz ADS_5F00_Sweep_5F00_profile-.lua

    我不熟悉您指的-23dBc。 您能解释一下吗?

    此致、

    Adrian