This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:通过 UART 技术查询获取雷达立方体数据

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOPEVM, AWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1377309/awr6843aopevm-radar-cube-data-over-uart-technical-query

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: AWRL6432

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想使用 UART 传送雷达立方体数据、用于为 AWR6843AOPEVM 模块提供的开箱即用演示示示例项目。  

1)是否可以这么做、如上所述?

2) 2)我只需要更改项目代码、还是配置文件也需要更改?

3) 3)我需要从哪里开始查找雷达立方体数据? 是在 main.c 文件还是在 objectdetection.c 文件中?

此致、

Joselito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joselito:

    1) 1)这是可能的、具体取决于雷达立方体的大小、以及您是否有足够的时间通过 UART 发送所有数据

    2) 2)至少更改项目代码、如果您需要减小雷达立方体的大小、则可能需要配置。

    3) 3)请浏览 E2E 论坛、以了解从何处开始、有几个主题讨论如何通过设备流式传输雷达立方体数据。

    您可以从这个主题开始、例如、它可能会为您提供一个想法:https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1162474/iwr6843isk-how-to-get-radar-cube-data 

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的支持。 我收到了客户的反馈。 请参阅以下内容。

    我想为 AWR6843AOPEVM 创建一个配置文件。 我想在我的运营中仅使用一根发射天线和一根接收天线。 以下是我的问题:

    1)是否可以在毫米波传感估算器工具上创建配置文件、以满足单根发送和接收天线的上述要求? (这意味着虚拟天线的数量为1)

    2)如果上述假设的配置文件显示没有错误,但在将其加载到设备时失败,我可以使用什么配置? (我希望尽可能减少天线数量)

    感谢你的帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:以下回答:

    1) 1)是、请查看"channelCfg"命令以启用单个 RX 或 TX。 更多有关这方面的信息、请参阅 SDK 3.6用户指南。

    2) 1) 1x1天线阵列是可能的、并且不应丢弃任何错误。 如果在尝试时遇到错误、请另行发布一个问题。

    请注意、我也要向客户推荐 AWRL6432。 他们的终端应用是什么? AWRL6432的成本更低、功耗更低、因此可以更好地满足他们的需求。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    感谢您的及时响应。 请查看我们客户的反馈。

    感谢您在您的帮助下与我们联系。 关于最后一封邮件、我想使用 AWR6843AOPEVM。 我还想注意的是、单 Tx 和单 Rx 天线配置 在将配置文件传递到器件时会引发错误、表示配置无效。 我想出了一个在配置文件中使用3Tx、4Rx 配置的想法、并对开箱即用演示的源代码进行更改、以便从一个天线采集数据。 这是可行的、合理的解决方法吗?

    感谢你的帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好、下面的回答:

    如果您可以要求客户提供他们的配置文件、以便我们查看是否有任何配置错误-这是可能的。 例如、您可以查看我们的液位感应演示、它使用1TX 和1RX、我们有适用于68xx 器件的配置文件:

    radar_toolbox\source\ti\examples\catalog\high_accuration\chirp_configs\high_accuracy_demo_68xx.cfg Level_Sensing

    更改源代码可能是一个替代方案、但会浪费大量电力、我认为会过于复杂-我建议采用1TX 1RX 路由。

    此致、

    TIM