主题中讨论的其他器件: AWRL6432
工具与软件:
大家好、团队成员:
我想使用 UART 传送雷达立方体数据、用于为 AWR6843AOPEVM 模块提供的开箱即用演示示示例项目。
1)是否可以这么做、如上所述?
2) 2)我只需要更改项目代码、还是配置文件也需要更改?
3) 3)我需要从哪里开始查找雷达立方体数据? 是在 main.c 文件还是在 objectdetection.c 文件中?
此致、
Joselito
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我想使用 UART 传送雷达立方体数据、用于为 AWR6843AOPEVM 模块提供的开箱即用演示示示例项目。
1)是否可以这么做、如上所述?
2) 2)我只需要更改项目代码、还是配置文件也需要更改?
3) 3)我需要从哪里开始查找雷达立方体数据? 是在 main.c 文件还是在 objectdetection.c 文件中?
此致、
Joselito
尊敬的 Joselito:
1) 1)这是可能的、具体取决于雷达立方体的大小、以及您是否有足够的时间通过 UART 发送所有数据
2) 2)至少更改项目代码、如果您需要减小雷达立方体的大小、则可能需要配置。
3) 3)请浏览 E2E 论坛、以了解从何处开始、有几个主题讨论如何通过设备流式传输雷达立方体数据。
您可以从这个主题开始、例如、它可能会为您提供一个想法:https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1162474/iwr6843isk-how-to-get-radar-cube-data
此致、
TIM
Tim、您好!
感谢您的支持。 我收到了客户的反馈。 请参阅以下内容。
我想为 AWR6843AOPEVM 创建一个配置文件。 我想在我的运营中仅使用一根发射天线和一根接收天线。 以下是我的问题:
1)是否可以在毫米波传感估算器工具上创建配置文件、以满足单根发送和接收天线的上述要求? (这意味着虚拟天线的数量为1)
2)如果上述假设的配置文件显示没有错误,但在将其加载到设备时失败,我可以使用什么配置? (我希望尽可能减少天线数量)
感谢你的帮助。
此致、
Marvin
尊敬的 Marvin:以下回答:
1) 1)是、请查看"channelCfg"命令以启用单个 RX 或 TX。 更多有关这方面的信息、请参阅 SDK 3.6用户指南。
2) 1) 1x1天线阵列是可能的、并且不应丢弃任何错误。 如果在尝试时遇到错误、请另行发布一个问题。
请注意、我也要向客户推荐 AWRL6432。 他们的终端应用是什么? AWRL6432的成本更低、功耗更低、因此可以更好地满足他们的需求。
此致、
TIM
Tim、您好!
感谢您的及时响应。 请查看我们客户的反馈。
感谢您在您的帮助下与我们联系。 关于最后一封邮件、我想使用 AWR6843AOPEVM。 我还想注意的是、单 Tx 和单 Rx 天线配置 在将配置文件传递到器件时会引发错误、表示配置无效。 我想出了一个在配置文件中使用3Tx、4Rx 配置的想法、并对开箱即用演示的源代码进行更改、以便从一个天线采集数据。 这是可行的、合理的解决方法吗?
感谢你的帮助。
此致、
Marvin
Marvin、您好、下面的回答:
如果您可以要求客户提供他们的配置文件、以便我们查看是否有任何配置错误-这是可能的。 例如、您可以查看我们的液位感应演示、它使用1TX 和1RX、我们有适用于68xx 器件的配置文件:
radar_toolbox\source\ti\examples\catalog\high_accuration\chirp_configs\high_accuracy_demo_68xx.cfg Level_Sensing
更改源代码可能是一个替代方案、但会浪费大量电力、我认为会过于复杂-我建议采用1TX 1RX 路由。
此致、
TIM