工具与软件:
您好、TI SIRs/Madams、
根据 这篇文章、我了解到了"如果我们使用12位 ADC 模式、 [ADC 输入端正峰值]=[ADC 输入端1V 峰值电压]=[10dBm 功率]"。 我尝试按如下方式进行计算:
(问题1:我的计算正确吗?)
根据 本文档、我了解到"0dBFS 是满量程功率"、这意味着当输入功率10dBM=0dBFS 时、输入功率13dBm = 3dBFS。 根据 AWR6843AOP 数据表、 空闲通道杂散为-90dBFS。 根据 该帖子、 空闲通道杂散是 Tx 关闭时的杂散电平。
(Q2:-90dBFS =-80dBm 吗?)
(Q3:如果 Q2正确、是否意味着 Rx 频谱中始终存在一些-80dBm 的杂散、即使 Tx 未发送任何内容也是如此?)
非常感谢