This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:对于 AWR6843AOP?、IsIdle 通道杂散-90dBFS 等于-80dBm

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1378476/awr6843aop-isidle-channel-spurs--90dbfs-equal-to--80dbm-for-awr6843aop

器件型号:AWR6843AOP

工具与软件:

您好、TI SIRs/Madams、

根据 这篇文章、我了解到了"如果我们使用12位 ADC 模式、 [ADC 输入端正峰值]=[ADC 输入端1V 峰值电压]=[10dBm 功率]"。 我尝试按如下方式进行计算:

(问题1:我的计算正确吗?)

根据 本文档、我了解到"0dBFS 是满量程功率"、这意味着当输入功率10dBM=0dBFS 时、输入功率13dBm = 3dBFS。 根据 AWR6843AOP 数据表、 空闲通道杂散为-90dBFS 。 根据 该帖子、 空闲通道杂散是 Tx 关闭时的杂散电平。  

(Q2:-90dBFS =-80dBm 吗?)

(Q3:如果 Q2正确、是否意味着 Rx 频谱中始终存在一些-80dBm 的杂散、即使 Tx 未发送任何内容也是如此?)

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我 注意到、您尝试将计算结果与问题共享在图像中、该问题似乎没有正确上传。 此图像对我们不可见。 您是否可以重新发送 此 图像?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Voona、

    感谢您的及时响应。 第一张图片只是一个我想证明的方程式"1V 峰值对应10dBm 功率( 50欧姆系统,假设正弦信号)",但不确定我的计算是否正确。

    V_PP = 2伏、因为 V_P 为1伏

    V_RMS = V_PP/2√2 = 2/2√2 = 0.707V

    P=(V_RMS^2)/Z = 0.707^2/50 (2 π Ω)≈0.01 (W)= 10mW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、最后一行是拼写错误、应该是10dBm

    P=(V_RMS^2)/Z = 0.707^2/50 (2 π Ω)≈0.01 (W) = 10dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    感谢您澄清您的问题。

    1. 是的、 您的 功率计算正确。
    2. 是的、-90dBFS 可以称为-80dBm 功率级别。
    3. 我们将-80dBm 功率级别称为本底噪声、而不是杂散。

    此致、

    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deexith、您好!

    非常感谢您的指导、祝您愉快。

    此致、

    韦恩