This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:RS232操作连接错误:连接失败

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1380383/awr6843isk-rs232-operation-connection-error-connection-failed

器件型号:AWR6843ISK

工具与软件:

您好!

我将使用 AWR6843ISKEVM 以及连接到 DCA1000的 ICBOOST 载板。 我使用的是 mmwavestudio 2.0.0.1、可让其完全正常工作并能够收集数据。 但是、当我将其断开并再次尝试重新连接到电路板时、我在尝试通过 RS232操作连接到 COM 端口时不断收到错误消息。 该 错误为:[RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_Connect 已返回2673、如下图所示。 我知道我的所有连接都正常、就像之前一样正常工作、并且我的所有端口都显示在设备管理器中。 我已多次遭遇此错误、不知道在使用该器件时为什么会继续出现此错误。 如有任何帮助、将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试对所有电路板执行下电上电并重新连接所有 USB 电缆? 让我们知道问题是否仍然存在。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已尝试对两块电路板进行下电上电以及 重新启动笔记本电脑。 我查看了其他一些具有相同问题的线程、但找不到有效的解决方案。 我还尝试了其他雷达板和 DCA1000、问题仍然存在。

    似乎当我不使用它一段时间(超过一周,但它波动)它再次工作,但只有几次通电,然后再次失败。 我希望有一种方法可以永久解决此问题、而不是只等待它再次正常运行、因为我需要使用电路板来收集数据。 我确信我的连接都正确、就像以前一样、我能够收集 ADC 数据并对其进行一些处理。 对于我能做些什么、还有其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试使用不同的 USB 电缆(最好是新电缆)进行连接并确认问题?

    这将帮助我们了解问题 是否与 USB 电缆有关。

    谢谢。