工具与软件:
您好!
我将使用 AWR6843ISKEVM 以及连接到 DCA1000的 ICBOOST 载板。 我使用的是 mmwavestudio 2.0.0.1、可让其完全正常工作并能够收集数据。 但是、当我将其断开并再次尝试重新连接到电路板时、我在尝试通过 RS232操作连接到 COM 端口时不断收到错误消息。 该 错误为:[RadarAPI]:错误:连接失败:Calling_Connect 已返回2673、如下图所示。 我知道我的所有连接都正常、就像之前一样正常工作、并且我的所有端口都显示在设备管理器中。 我已多次遭遇此错误、不知道在使用该器件时为什么会继续出现此错误。 如有任何帮助、将不胜感激。 谢谢!