请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843ISK 主题中讨论的其他器件:IWR6843、
工具与软件:
您好!
我的客户将 R200替换为导线、以检测 IWR6843ISK 版本 D 上 IWR6843的3.3V 电源电流。 但他们发现电流约为867mA、比 IWR6843数据表中的3.3V 最大电流值(即50mA)大得多。
客户尝试了两次、结果相似。
您能帮忙看看遗漏了什么吗?
谢谢!
Chris