This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:关于3.3V 功率电流的问题

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843ISK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1380703/iwr6843isk-question-on-the-current-of-3-3v-power

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843

工具与软件:

您好!

我的客户将 R200替换为导线、以检测 IWR6843ISK 版本 D 上 IWR6843的3.3V 电源电流。 但他们发现电流约为867mA、比 IWR6843数据表中的3.3V 最大电流值(即50mA)大得多。

客户尝试了两次、结果相似。

您能帮忙看看遗漏了什么吗?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们正在对此进行研究、并将在星期一结束时提供最新情况。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    3V3电源轨的器件电流消耗不太可能处于该范围内(867mA)。

    您能否确保导线和焊接正确? 我们建议使用细线、这将有助于在 PCB 上的相应点实现正确焊接。 较粗的导线很有可能短接至 PCB 上的其他点、这进一步可能是该电源轨上出现该高电流的原因。

    另外、如果功耗与当前测量值匹配、我们建议重新放置电阻器、并检查其功耗。

    谢谢!

    Swarnendu