This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:IWRL1432器件时钟相关问题

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1379128/iwrl1432-question-on-iwrl1432-device-clock

器件型号:IWRL1432

工具与软件:

您好、

客户有关于器件时钟的以下问题。 您可以帮助吗?

 MDLL_CLK 的时钟源是什么? MDLL_CLK 的频率是多少? 它是如何生成的?

 DFE_CLK、RAMPGEN_CLK、ADC_CLK 的时钟源是什么? 是 APLL 吗?

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请分享上面图片的源文档吗? 另外、请允许我在几天时间内与设计团队进行核实。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、

    您可以在 TRM 中找到它。  https://www.ti.com/lit/pdf/swru599

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

     MDLL_CLK 的频率为160MHz。 我正在与设计团队一起查看其余的信息。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     DFE_CLK、RAMPGEN_CLK、ADC_CLK 的时钟源为 APLL。

    此致

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris;

     MDLL_CLK 的频率将为160MHz (4倍 40MHz XTAL )。

    此致

    Ankit