主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 AWR1843BOOST、 AWR1843、AWR1843AOP 、 IWR1642BOOST、IWR1843、 AWR6843、IWR6843
工具与软件:
我已经下载了 SDK、工具箱和 Studio、但不确定如何将它们连接到我的器件。 我缺少一些文档或需要观看的视频。 此外、除了 LED 亮起外、我还无法感应到正在插入的器件。
请提供帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我已经下载了 SDK、工具箱和 Studio、但不确定如何将它们连接到我的器件。 我缺少一些文档或需要观看的视频。 此外、除了 LED 亮起外、我还无法感应到正在插入的器件。
请提供帮助。
尊敬的 Gregory:
您可以浏览 https://www.ti.com/lit/pdf/spruix8上的 EVM 用户指南 、然后按照其中的步骤操作。
此外、重温 SDK doc 文件夹中的步骤、以了解有关入门的更多详细信息。
此致、
Ajay
我没有看到来自另一个通道的任何数据。 不过、我有 IWR1642BOOST、想知道是否可以将其用作 xds110调试? 我目前收到一个错误: Cortex_R4_0:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002)
我遇到的另一个错误是: C674x_0:GEL:执行 OnPreTargetConnect ()时出错:目标无法读取0x500006CC@System_View
at gempwrsmcfg4_rd=*((unsigned int*)(0x50000400U+0x000002CCU))[xwr16xx_dss_csdap.gel:152]
在 DSS_4.12.4u (Connect_Check)
在 GEL_EvalOnTarget ("CS_DAP_0"、Connect_Check etStatus ()"、1)[xwr16xx_dss_init.gel:11]
在 OnPreTargetConnect()
C674x_0:连接到目标时出错:(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真包9.2.0.00002)
我想知道是否有一个简单的解决方法。
我忘记了以上错误。
使用下面的 E2E、我更新了一个3D_WR68 People_Tracker 项目版本、并将所有 WR68和6843引用切换到 WR18和1843。 我在 MSS 和 DSS 中都执行了该操作。
e2e.ti.com/.../awr1843boost-instructions-for-using-people-counting-demo-on-awr1843
我构建了这两个文件、并使用 CCS 将它们刷写到 AWR1843AOP 电路板中。
在尝试运行工业可视化工具时、使用以下配置文件、我得到的 b'输出会不断重复、直到出现错误提示没有读取任何数据。
C:/ti/radar_toolbox_2_10_00_04/source/ti/examples People_Tracking / 3D _ People_Tracking / chirp_configs/AOP_6m_default.cfg
用户指南指示上述配置适用于6843。
我应该为1843运行另外一个配置吗?
是否有一些步骤使3D_people_tracking 项目适用于1843?
谢谢
Greg
本实验仅与 xWRx843系列(IWR6843/AWR6843/IWR1843/AWR1843)兼容。 有关 IWLR6432上的人员跟踪产品、请参阅 IWRL6432人员跟踪 页面
那么、为什么它说它是兼容的?
是否有可以在 AWR1843上运行的与此类似的演示?
我想使用雷达生成深度图像、想知道是否有最好以此为基础的演示?