This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:器件问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, IWR6843, UNIFLASH, AWR1843BOOST, AWR1843, IWR1642BOOST, IWR1843, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1376257/awr1843aopevm-device-questions

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR1843BOOSTAWR1843、AWR1843AOP IWR1642BOOST、IWR1843AWR6843、IWR6843

工具与软件:

我已经下载了 SDK、工具箱和 Studio、但不确定如何将它们连接到我的器件。 我缺少一些文档或需要观看的视频。 此外、除了 LED 亮起外、我还无法感应到正在插入的器件。

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory:

    您可以浏览 https://www.ti.com/lit/pdf/spruix8上的 EVM 用户指南 、然后按照其中的步骤操作。

    此外、重温 SDK doc 文件夹中的步骤、以了解有关入门的更多详细信息。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先有两个问题即使我已尝试闪存模式和功能模式、插入后器件也无法显示。 其次、在 uniflash 中选择器件选项时、我只看到 AWR1843和 AWR1843BOOST、而没有看到 EVM、所以我应该下载 AWR1843或 BOOST 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我安装了 Silicon Labs 双 CP2105 USB 转 UART 桥接器、那么应将目标配置设置为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上是否需要调试探针、或者是否可以在没有探针的情况下运行雷达并获取其数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更像是我不关心调试、只想测试 AWR1843AOP 芯片、那么如何在不使用调试探针的情况下连接到该芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将其刷写出来并看到了什么是闪存使用 tera Term、但我看不到任何数据、它只是空白、除非我按下"RESET"(复位)、它会打印正在运行的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory:

    您可以在设备管理器中看到2个 COM 端口。

    名为"user UART"的 COM 端口将仅发送日志、而另一个端口将发送数据。

    您能否确认您看到2个 COM 端口并且在另一个 COM 端口中看到任何数据?

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到来自另一个通道的任何数据。 不过、我有 IWR1642BOOST、想知道是否可以将其用作 xds110调试? 我目前收到一个错误: Cortex_R4_0:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002)  

    我遇到的另一个错误是: C674x_0:GEL:执行 OnPreTargetConnect ()时出错:目标无法读取0x500006CC@System_View
    at gempwrsmcfg4_rd=*((unsigned int*)(0x50000400U+0x000002CCU))[xwr16xx_dss_csdap.gel:152]
    在 DSS_4.12.4u (Connect_Check)
    在 GEL_EvalOnTarget ("CS_DAP_0"、Connect_Check etStatus ()"、1)[xwr16xx_dss_init.gel:11]
    在 OnPreTargetConnect()
    C674x_0:连接到目标时出错:(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真包9.2.0.00002)

    我想知道是否有一个简单的解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了以上错误。

    使用下面的 E2E、我更新了一个3D_WR68 People_Tracker 项目版本、并将所有 WR68和6843引用切换到 WR18和1843。 我在 MSS 和 DSS 中都执行了该操作。
    e2e.ti.com/.../awr1843boost-instructions-for-using-people-counting-demo-on-awr1843
    我构建了这两个文件、并使用 CCS 将它们刷写到 AWR1843AOP 电路板中。

    在尝试运行工业可视化工具时、使用以下配置文件、我得到的 b'输出会不断重复、直到出现错误提示没有读取任何数据。
    C:/ti/radar_toolbox_2_10_00_04/source/ti/examples People_Tracking / 3D _ People_Tracking / chirp_configs/AOP_6m_default.cfg

    用户指南指示上述配置适用于6843。

    我应该为1843运行另外一个配置吗?

    是否有一些步骤使3D_people_tracking 项目适用于1843?

    谢谢
    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    AWR1843不提供人员跟踪演示。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     器件兼容性

    本实验仅与 xWRx843系列(IWR6843/AWR6843/IWR1843/AWR1843)兼容。 有关 IWLR6432上的人员跟踪产品、请参阅 IWRL6432人员跟踪 页面

    那么、为什么它说它是兼容的?

    是否有可以在 AWR1843上运行的与此类似的演示?

    我想使用雷达生成深度图像、想知道是否有最好以此为基础的演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory:

    AWR 器件适用于汽车应用。 对于工业/非汽车应用、 建议使用 IWR 器件。 将会记录更新兼容性部分。

    请提交另一个以 IWR1843作为器件的 E2E、以支持 工业/非汽车应用

    此致、

    Ajay