This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544:硬件触发 SYNC_IN

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544, AWR2243, AWR2243BOOST, AWR2544LOPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1374869/awr2544-hardware-trigger-sync_in

器件型号:AWR2544
主题中讨论的其他器件: AWR2243AWR2243BOOST

工具与软件:

我拥有包含多个结合 DCA1000的 AWR2243的现有功能设置。 我将使用 SYNC_IN 引脚同时触发它们。 我要切换到 AWR2544。 我看到不再存在具有 SYNC_IN 信号的引脚连接器。 我跟踪了信号路径、找到了一些可能的焊盘位置来施加电缆。

因此、是否有可能通过 SYNC_IN 信号触发它们? 我尝试过、但 DCA1000没有记录任何内容、因此我认为 SYNC_IN 引脚上的触发无法正常工作。

此致
Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    AWR2544不支持级联选项、因为器件上没有20G 同步 IO。

    谢谢!  

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我指的是 AWR2544LOPEVM、而不是单芯片。 我使用40/RAM 50MHz 参考进行不同板的粗略同步。 但我需要与之前的 AWR2243BOOST 电路板同时触发它们。 是否可以使用 SYNC_IN 引脚作为触发器? 对于 AWR2243BOOST 电路板、在 MMWaveStudio 中选择硬件触发器时可以执行此操作。

    此致、
    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、  

    Awr2243支持级联选项、而 awr2544不支持此选项、因为它具有 lop 性质。  

    如果您在此需要进一步的帮助、请告诉我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shareef:

    那么硬件是否没有触发 AWR2544LOPEVM 的选项? 或者是否有另一个引脚可用于此目的?
    另外、引脚 C17的用途是什么? 是否有其他选项可同时触发各个电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了向您提供更多详细信息、可以在次要模式下使用 AWR2544、并使用 SYNC IN 功能。 器件上的同步输出功能将不可用、因此不能用作主要功能。  

    如果是级联、AWR2544是一种 LOP、我假设您要使用另一个 LOP 作为主要 LOP。 这种选择目前不可用。  

    希望这对您有所帮助、

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我使用外部触发信号、因此我不需要 AWR2544LOPEVM 作为主。 需要说明的是、各个评估板(而不是芯片)之间应保持一定的距离。 我只想同时触发它们,所以所有的都可以是"次要的"。  
    因此、使用 SYNC_IN 函数触发应该可以正常工作? 我尝试在 MMWaveStudio 中设置硬件触发选项、但 SYNC_IN 引脚上的触发信号无法正常工作。

    Br Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    在两条线路之间相互阅读或试图猜测您在此的意图、我想知道您是否已考虑使用卫星架构?  这将在 AWR2544的 SDK 即将推出的版本中启用。  各种器件只是持续向中央处理器发送数据以进行传感器集成。  

    使用 AWR2544雷达传感器实现卫星架构|视频|德州仪器 TI.com 

    (+) AWR2544LOPEVM:卫星雷达系统设置-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    实际上、您也可以考虑到、由于 AWR2544不是用于级联、因此您可以让各种器件持续运行、并根据帧时间解决任何可能的错误。  

    此致、

    James