主题中讨论的其他器件: AWR2243、 AWR2243BOOST、
工具与软件:
我拥有包含多个结合 DCA1000的 AWR2243的现有功能设置。 我将使用 SYNC_IN 引脚同时触发它们。 我要切换到 AWR2544。 我看到不再存在具有 SYNC_IN 信号的引脚连接器。 我跟踪了信号路径、找到了一些可能的焊盘位置来施加电缆。
因此、是否有可能通过 SYNC_IN 信号触发它们? 我尝试过、但 DCA1000没有记录任何内容、因此我认为 SYNC_IN 引脚上的触发无法正常工作。
此致
Oliver