主题中讨论的其他器件: AWR2944、
工具与软件:
Haiiii… 、
我们正在基于 AWR1843BOOST 电路板开发一种新的 AWR 电路板、我们使用的材料是 RO3003材料。
在您的文档中给出了如何定制电路板设计,它被提供:-
a) RO3003的射频布线宽度应为0.213mm、但没有提供射频布线长度的信息、射频布线长度应该是多少?。
b)如果我们使用与 AWR1843BOOST 或 AWR2944相同的贴片天线(使用相同材料 RO3003)、我们应使用的贴片天线宽度应为多大。
AWR1843BOOST 的天线贴片宽度为0.18mm、射频轨道宽度也为0.18mm。其材料为 RO4835。
由于我们使用 RO3003、因此射频轨道宽度应为0.213mm、所以贴片天线宽度应该是多少?
谢谢
此致、
Rehman。