This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:AWR1843_定制电路板

Guru**** 2580955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR2944, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1382288/awr1843-awr1843_custom-based-board

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件: AWR2944

工具与软件:

Haiiii… 、  

我们正在基于 AWR1843BOOST 电路板开发一种新的 AWR 电路板、我们使用的材料是 RO3003材料。

在您的文档中给出了如何定制电路板设计,它被提供:-  

a) RO3003的射频布线宽度应为0.213mm、但没有提供射频布线长度的信息、射频布线长度应该是多少?。

b)如果我们使用与 AWR1843BOOST 或 AWR2944相同的贴片天线(使用相同材料 RO3003)、我们应使用的贴片天线宽度应为多大。

   AWR1843BOOST 的天线贴片宽度为0.18mm、射频轨道宽度也为0.18mm。其材料为 RO4835。

   由于我们使用 RO3003、因此射频轨道宽度应为0.213mm、所以贴片天线宽度应该是多少?

谢谢  

此致、

Rehman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    您将需要在 HFSS 上模拟模型、并在可能的情况下重新调整转换。

    贵公司是否已与 TI 签署 NDA? 完成该操作后、我们可以为 AWR1843/AWR2944提供 HFSS 模型、您将需要更改材料并进行仿真。

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haii...、

    us....no 之间没有 NDA 问题、我们将在 HFSS 中仿真模型并执行所需的操作。

    谢谢 Aydin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 Rehman。 如果将来需要、请告知我们。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海… 如果我们使用的是 AWR1843boost 的射频布线长度(由于使用的是 RO3003、因此我们使用的宽度为0.213mm)、而 AWR2944的天线贴片则我们应该在固件中校准 RX 系数..... 我们使用的固件为适用于 AWR1843板的 MRR 演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:  

    是的。 有关补偿的更多信息、请参阅"文件:///C/C:/ti/mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS/packages/ti/demo/xwr18xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html "。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以您说需要校准。。 好的、明白了、我们将查看给定的文档。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    正确、因为您正在修改迹线和天线贴片。 请参阅接口控制文档或以下链接,毫米波(MmW)演示 XWR18XX 。 如果在固件方面出现更多问题、请将问题发布到其他主题、我们将在固件团队中派一名人员来协助。

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    Aydin