请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMCS1123 工具与软件:
嗨、团队:
在 D/S 中、TMCS1123和1126计划获得 IEC62368认证。
IEC60950怎么样?
此致、
转至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Goto:
感谢您发帖。
据我所知、IEC62368-1已取代了 IEC60950。

IEC60950中涵盖哪些内容、而 IEC62368未涵盖这些内容?
此致、
Joe