This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1123:IEC60950认证

Guru**** 2137670 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1123
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1379786/tmcs1123-iec60950-certification

器件型号:TMCS1123

工具与软件:

嗨、团队:

在 D/S 中、TMCS1123和1126计划获得 IEC62368认证。

IEC60950怎么样?

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:  

    感谢您发帖。

    据我所知、IEC62368-1已取代了 IEC60950。  

    https://www.intertek.com/ict/iec-60950/#:~:text=IEC%2060950%20is%20a%20safety,fire%2C%20radiation%2C%20and%20chemicals。 

    IEC60950中涵盖哪些内容、而 IEC62368未涵盖这些内容?

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    感谢您的答复。
    客户确信。

    顺便说一下、什么时候预计会获得 IEC62368-1认证?

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto:  

    好消息是、我们已经获得此认证、数据表将根据这一要求进行更新。

    我已申请成为您在 e2e 论坛上的好友、共享合规性证书。  

    我现在要结束该主题。

    谢谢!

    Joe