工具与软件:
Hai...、
我们的项目需要 out_of_box_1843演示、其中包含 CLI 命令选项。
其中、我们需要根据我们的需求修改演示。 但当我进行更改并生成它时,bin 文件没有生成,重建它的选项也没有。
所以、我们可以通过任何方法来修改 OOB 演示。
谢谢!
Rehman
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
Hai...、
我们的项目需要 out_of_box_1843演示、其中包含 CLI 命令选项。
其中、我们需要根据我们的需求修改演示。 但当我进行更改并生成它时,bin 文件没有生成,重建它的选项也没有。
所以、我们可以通过任何方法来修改 OOB 演示。
谢谢!
Rehman
我需要在 mmw_cli.c 文件中修改。 我需要的修改是:-" sensorStop"命令后,我需要上传新的线性调频脉冲配置,而不重新启动板.
因此、在 mmWave democulator 中、当我执行 sensorStop 和上传新的线性调频脉冲配置时、它显示错误。 当我通过代码,我发现这个:-
设计
{
/* openCfg 相关配置、如 chCfg、lowPowerMode、adcCfg
*仅用于第一个传感器启动。 特性阻抗
*在随后的传感器启动时,会生成致命错误
*因此用户不会认为新的(已更改)配置
*生效,主板需要重新启动才能使用新的
*要应用的配置。
*/
Wave_Open Cc 配置;
CLI_getMMWaveExtensionOpenConfig (&openCfg);
/*比较 openCfg->chCfg*/
if (memcmp ((void *)&gMmwMssMCB.cfg.openCfg.chCfg、(void *)&openCfg.chCfg、
sizeof (rlChanCfg_t)!= 0)
{
MmwDemo_debugAssert (0);
}
/*比较 openCfg->lowPowerMode*/
if (memcmp ((void *)&gMmwMsMCB.cfg.openCfg.lowPowerMode、(void *)&openCfg.lowPowerMode、
sizeof (rlLowPowerModeCfg_t)!= 0)
{
MmwDemo_debugAssert (0);
}
/*比较 openCfg->adcOutCfg*/
if (memcmp (((void *)&gMmwMsMCB.cfg.openCfg.adcOutCfg、(void *)&openCfg.adcOutCfg、
sizeof (rlAdcOutCfg_t)!= 0)
{
MmwDemo_debugAssert (0);
}
}
因此、我现在想对 sensorStop 函数进行一些更改、以便在 执行 SensorStop 命令后、我可以加载不同类型的线性调频脉冲配置。