This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:开箱即用演示_1843

Guru**** 1916930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1385423/awr1843boost-out-of-box-demo_1843

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

Hai...、

我们的项目需要 out_of_box_1843演示、其中包含 CLI 命令选项。  

其中、我们需要根据我们的需求修改演示。 但当我进行更改并生成它时,bin 文件没有生成,重建它的选项也没有。

所以、我们可以通过任何方法来修改 OOB 演示。

谢谢!

Rehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    您进行了哪些修改、在哪个文件中? 您可以详细说明一下吗?

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要在 mmw_cli.c 文件中修改。 我需要的修改是:-" sensorStop"命令后,我需要上传新的线性调频脉冲配置,而不重新启动板.

    因此、在 mmWave democulator 中、当我执行 sensorStop 和上传新的线性调频脉冲配置时、它显示错误。 当我通过代码,我发现这个:-  

    设计

    /* openCfg 相关配置、如 chCfg、lowPowerMode、adcCfg
    *仅用于第一个传感器启动。 特性阻抗
    *在随后的传感器启动时,会生成致命错误
    *因此用户不会认为新的(已更改)配置
    *生效,主板需要重新启动才能使用新的
    *要应用的配置。
    */
    Wave_Open Cc 配置;
    CLI_getMMWaveExtensionOpenConfig (&openCfg);
    /*比较 openCfg->chCfg*/
    if (memcmp ((void *)&gMmwMssMCB.cfg.openCfg.chCfg、(void *)&openCfg.chCfg、
    sizeof (rlChanCfg_t)!= 0)

    MmwDemo_debugAssert (0);
    }

    /*比较 openCfg->lowPowerMode*/
    if (memcmp ((void *)&gMmwMsMCB.cfg.openCfg.lowPowerMode、(void *)&openCfg.lowPowerMode、
    sizeof (rlLowPowerModeCfg_t)!= 0)

    MmwDemo_debugAssert (0);
    }
    /*比较 openCfg->adcOutCfg*/
    if (memcmp (((void *)&gMmwMsMCB.cfg.openCfg.adcOutCfg、(void *)&openCfg.adcOutCfg、
    sizeof (rlAdcOutCfg_t)!= 0)

    MmwDemo_debugAssert (0);
    }
    }

    因此、我现在想对 sensorStop 函数进行一些更改、以便在 执行 SensorStop 命令后、我可以加载不同类型的线性调频脉冲配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    您能否提供您正在使用的 SDK 版本、或者您正在使用工具箱中的演示?

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Animesh...、SDK 版本为3.6、我们从 Radar Toolbox-2.10.00.04中进行演示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    您需要重置器件以提供新配置、因为该器件已经针对某些配置进行了校准、然后您无法修改它。 我们建议您一次使用一个配置。

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道...、但我们需要修改固件、以便在不重新启动电路板的情况下、我们可以提供不同的线性调频脉冲配置。  

    这是可能的吗...如果是...您能为我们提供指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    根据设计团队的不同、一次只能提供一种配置。 所以、我认为这是不可能的。

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错… 因此、有任何选项可以通过固件重置板、以便上传每个新配置、我们可以执行软件重置。