This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
输出峰值并显示检测距离时、在大约0.087m 处有一个恒定峰值。 它的 dB 强度非常高。 从而有效地将可能的峰值数从3个减少到2个。
几天前没有发生这种情况、所以我想闪烁图像是否会导致这种情况。 或者可以使用 cfg 来执行该操作。 或者它是否是可能已经开始存在的硬件问题。
您以前见过类似的东西吗?
谢谢
弗雷德
您好!
我今天再次进行测试。
实际上它现在工作-峰仍然在10cm -但它没有被检测为峰...不确定是什么原因导致了它之前被检测到。
天线是否可能会沾上湿气或灰尘?
你(们)好
仅当任何点为局部最大值时、才会将其检测为峰值。 灰尘可能会导致问题、但这不应导致10cm 处的恒定峰值。
如果您看到0-10cm 的倾斜曲线是可以的、因为没有本地最大值、因此倾斜曲线不会被检测为峰值
此致