This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:潜在错误-使用高精度范围模式在距离器件10cm 的位置进行持续检测。

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1382906/iwrl6432boost-potential-bug---constant-detection-at-10cm-away-from-the-device-using-high-accuracy-range-mode

器件型号:IWRL6432BOOST

工具与软件:

输出峰值并显示检测距离时、在大约0.087m 处有一个恒定峰值。 它的 dB 强度非常高。 从而有效地将可能的峰值数从3个减少到2个。

几天前没有发生这种情况、所以我想闪烁图像是否会导致这种情况。 或者可以使用 cfg 来执行该操作。 或者它是否是可能已经开始存在的硬件问题。

您以前见过类似的东西吗?

谢谢
弗雷德




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意-无论我将器件指向何处、该峰值始终保持不变。 其他峰值会随着检测到的范围而移动、但第一个峰值不会移动。

    设备上或前面没有任何内容。 很干净

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred:

    1.您使用的雷达工具箱是哪个版本?

    2.是否对升压板进行了任何修改?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.雷达工具箱2 00 00 6.  
    2. Re 为高精度距离演示构建了应用程序映像并将其刷入

    否则、开关全部处于功能模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在一些升压板上进行了测试、但看不到。 我认为闪烁不会导致此问题。

    您是否看到此电路板上的开箱即用演示工作正常?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天再次进行测试。

    实际上它现在工作-峰仍然在10cm -但它没有被检测为峰...不确定是什么原因导致了它之前被检测到。

    天线是否可能会沾上湿气或灰尘?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    仅当任何点为局部最大值时、才会将其检测为峰值。 灰尘可能会导致问题、但这不应导致10cm 处的恒定峰值。

    如果您看到0-10cm 的倾斜曲线是可以的、因为没有本地最大值、因此倾斜曲线不会被检测为峰值

    此致