This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio 的(&quot);检测&角度估算结果"图中的蓝点和红点表示什么

Guru**** 1988265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1381987/dca1000evm-what-does-blue-and-red-dots-in-detection-angle-estimation-results-plot-of-mmwave-studio-represent

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843

工具与软件:

我正在将 AWR1843与 DCA1000 EVM 配合使用以获取原始数据。

使用 mmWave Studio 应用程序获取原始数据后、我已经点击 postProc 按钮来查看数据图。

在  RadarStudio 后处理窗口中显示的"检测和角度估算结果"图中、点云以三种颜色显示。

绿色色点云 表示  实际目标、因为它们 会出现在每一帧中。

但在93帧中、我看到一些点云以蓝色出现、在104帧中、一些点云以红色出现

我的问题是"这种蓝色、红色表示什么。 我相信、假警报如果存在、应该只以一种颜色来表示。 我应该把蓝色的点云当作杂乱的云吗?"

以下是帧93,104的图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Palguna:

    您可以参考 第 21.1.1.3节检测和角度估算结果  mmWave Studio 用户指南中的文本。 这里提到了颜色编码。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 您能说明使用哪个代码来获取点云吗? 当点击 postProc 按钮构建这些图时、mmWave Studio 安装文件夹中应该有一个用于获取这些图的代码。 我很难找到用于准备点云的 MAT 文件和使用的 CFAR 算法。

    这有助于我 手动绘制它们的曲线图、并根据我要观察的特定目标更改值、例如误报的概率、保护长度等。  等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Palguna:

    您可以通过以下链接获取 awr1843的 mmWave Studio -  

    MMWAVE-STUDIO IDE、配置、编译器或调试器|德州仪器 TI.com

    这里的任何一个引脚   mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples 在这里、您 将获得一些参考文件。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我正在检查它们。 有些内容并不了解、例如将哪个路径发送到所定义的函数、以及如何在 mmWave Studio 中定义配置。 如果需要帮助、我将尝试更多操作并返回。

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    我在" mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples 文件夹  

    子文件夹" singlechip_raw_data_reader_example 提供了获取 Unit16格式的原始 ADC 数据以及距离 FFT 的代码。 输出

    而不提供多普勒 FFT、CFAR、角度 FFT 和聚类等代码 我在子文件夹" 4CHIP_CASCAACK_MIMO_EXAMPLE "。  

    但在使用 DCA1000获取 AWR1843数据时、我选择了 单芯片 mmWave Studio 中的代码。如 DCA1000培训视频|视频| TI.com 中所示。

    您认为单芯片的剩余代码在哪里存在。 您是否认为单芯片的代码与级联代码中提供的代码相同? mmWave Studio 的"postProc"使用哪些代码来生成"2D FFT 振幅曲线"、"距离角度"和"检测和角度估算结果"等图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Palguna:

    是的、您可以使用级联代码作为参考。 软件包中没有给出实际的 POST proc 脚本。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是 postproc 应该使用一些正确的代码。 如果没有代码、它就无法绘制它们。

    这些文档解释了理论方面的内容、但很难从这些文档中开发代码并将其用于自定义应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Palguna:

    实际的 postproc 脚本不是软件包的一部分。 用户可以从可用代码中获取参考并实施自己的代码。 也可以直接使用相同的演示。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该演示可从何处获取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处获取 SDK、仔细阅读用户指南并按照步骤操作。

    AWR1843数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 但是该链接中没有 SDK、该链接中的用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/swru520 不显示任何步骤。 我想您错了另一个链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您进入同一页、您将获得 SDK。 正确阅读说明。

    附加快照以供参考。 您只需在同一页面中向下滚动。

    希望这可以解决您的问题。

    此致、

    Shruti.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    毫米波 SDK 不提供数据处理步骤。 该器件仅提供演示。

    原始查询已解析。 但修整步骤仍然不起作用。 我为它创建了一个主题 MMWAVE-STUDIO:如何为单芯片毫米波器件执行 CFAR、群集、AngleFFT、dopplerFFT -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在此处结束该主题帖。

    此致、

    Shruti.