This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM: MMWAVEICBOOST+IWR6843ISK-ODS +DCA1000EVM+mmWave studio ,如何在 mmWave studio 中设置 FOV 范围?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK-ODS, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1385531/dca1000evm-mmwaveicboost-iwr6843isk-ods-dca1000evm-mmwave-studio-how-to-set-about-fov-range-in-mmwave-studio

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTIWR6843ISK-ODS

工具与软件:

您好!

下面是我的硬件内容:

MMWAVEICBOOST+IWR6843ISK-ODS +DCA1000EVM

以下是从 mmWave Studio 获取的原始数据(实数和虚数)、但它与我预期的波形不同:

由于受测物体距离非常近、因此我不需要较大的 FoV 范围。

当我需要捕获 IQ 原始数据时、如果我要设置大约50厘米的距离和大约30度的 FOV 范围、如何在 mmWave Studio 中设置它?

谢谢你。