请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM 主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST、 IWR6843ISK-ODS、
工具与软件:
您好!
下面是我的硬件内容:
MMWAVEICBOOST+IWR6843ISK-ODS +DCA1000EVM

以下是从 mmWave Studio 获取的原始数据(实数和虚数)、但它与我预期的波形不同:

由于受测物体距离非常近、因此我不需要较大的 FoV 范围。
当我需要捕获 IQ 原始数据时、如果我要设置大约50厘米的距离和大约30度的 FOV 范围、如何在 mmWave Studio 中设置它?
谢谢你。