This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们正在测试 ti\radar_toolbox_2_00_00_06\source\ti\examples\kick_to_Open 工程、发现默认参数的识别率非常低。
您能否提供在 https://www.ti.com/video/6336840504112中测试的参数 ?
例如 CFG 文件、 手势_概率_thresholds 和手势_计数_阈值。
正确踢脚的高度和速度是多少?
由于我们使用 AWRL6432 EVM 进行测试、您能否为 AWRL6432提供适当的参数?
我们是否可以得到与 https://www.ti.com/video/6336840504112中的视频相同的结果 ?
谢谢。
您好!
脚踢开启项目适用于1432器件、因此性能可能会略有下降、因为所有数据都是针对该器件收集和训练的。 请参阅此处的用户指南、获取相关说明: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJsCAQwYlEAzTUTayUQO.Q__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST
EVM 高度相对于地面30cm 至45cm、并且竖直放置。 请按照视频中所示执行脚踢操作。
请注意、雷达工具箱中的项目仅用于演示功能、需要针对特定安装位置和用例收集更多数据。
gestime_probability_thresholds:降低这些阈值以更有可能接受给定的手势。
GENTURE_COUNT_THRESHOLD:这些值表示在进行分类所需的滚动窗口中给定手势的检测次数。 数字越低、也意味着更有可能检测到手势。
此致、
TIM