This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:脚踢开启项目的参数

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1385510/awrl6432boost-parameters-for-kick-to-open-project

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL6432

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们正在测试 ti\radar_toolbox_2_00_00_06\source\ti\examples\kick_to_Open 工程、发现默认参数的识别率非常低。

您能否提供在 https://www.ti.com/video/6336840504112中测试的参数 ?

例如 CFG 文件、 手势_概率_thresholds 和手势_计数_阈值。

正确踢脚的高度和速度是多少?

由于我们使用 AWRL6432 EVM 进行测试、您能否为 AWRL6432提供适当的参数?

我们是否可以得到与 https://www.ti.com/video/6336840504112中的视频相同的结果 ?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    脚踢开启项目适用于1432器件、因此性能可能会略有下降、因为所有数据都是针对该器件收集和训练的。 请参阅此处的用户指南、获取相关说明: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJsCAQwYlEAzTUTayUQO.Q__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST 

    EVM 高度相对于地面30cm 至45cm、并且竖直放置。 请按照视频中所示执行脚踢操作。

    请注意、雷达工具箱中的项目仅用于演示功能、需要针对特定安装位置和用例收集更多数据。

    gestime_probability_thresholds:降低这些阈值以更有可能接受给定的手势。

    GENTURE_COUNT_THRESHOLD:这些值表示在进行分类所需的滚动窗口中给定手势的检测次数。 数字越低、也意味着更有可能检测到手势。

    此致、

    TIM