This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:我们可以使用第2个 UART 端口将二进制固件映像烧录到 QSPI 闪存、而不是 RS232_TX/RX 端口吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1382104/iwrl6432aop-can-we-use-the-2nd-uart-port-for-burning-binary-fw-image-into-qspi-flash-instead-of-using-rs232_tx-rx-port

器件型号:IWRL6432AOP
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好、TI 专家:

 我的客户询问我们是否可以 使用第二个 UART 端口将二进制 FW 映像烧录到 QSPI 闪存而不是 RS232_TX/RX 端口?

 我们知道 TI 的 UniFlash GUI 使用 RS232_TX/RX (引脚 H4 / G2)将二进制固件映像烧录到闪存中。 但是、根据数据表、还有另一个 UARTA_TX/RX 端口(引脚 K3/J3)。 我们是否可以使用此 UARTA_TX/RX 来烧录 FW 映像?

  

此致、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:  

    很抱歉耽误你的时间。 我正在研究这个问题、在一天结束之前、我应该为您提供一个答案。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

     有更新吗?

    诚挚、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:  

    很抱歉耽误你的时间。 无法使用第二个 UART (UARTA)将二进制映像写入 QSPI 闪存。 只有 RS232 UART 端口可用于此目的、因为这是引导加载程序所需的 、并且 无法更改引导加载程序。   

    此致、

    Josh